This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP9774:仿真错误

Guru**** 2664745 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP9774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586647/tina-spice-pmp9774-simulation-error

器件型号:PMP9774
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

一位教授 正在使用 TINA-TI 使用 TMP61088 (第3页、图2)处理 PMP9774参考设计原理图、他收到了以下错误。

 e2e.ti.com/.../4505.test.TSC

当他运行 ERC 时没有错误、但是当他运行此操作时、电路最终不工作。 请告诉我这一错误的原因是什么。

谢谢你。

考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    您是否在网络上使用最新版本的 TINA-TI? 由于 Cin 和 Cout 电容器上缺少 GND 引脚、我看到一个不同的误差(不规则电路)。 在我添加该值并将输入从直流源更改为斜坡(或继续使用直流源、但在运行瞬态仿真之前选择"零初始值")后、结果将为我生成。 请参阅下面的修改文件。

    e2e.ti.com/.../4505.test_5F00_NG.TSC