This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BUF22821:BUF22821 IBIS 模型到 TINA-SPICE 转换

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586305/tina-spice-buf22821-buf22821-ibis-model-to-tina-spice-conversion

器件型号:BUF22821
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我想拥有 BUF22821的 SPICE 模型、但   只有 IBIS 模型(版本4.0)可用。
我在网上找到了一个转换工具(Micro-Cap)、但这会从 IBIS 模型生成一个完整的.lib 文件。 您以前是否经历过这种情况? 您能建议我如何从库文件中的所有子电路中轻松生成模型吗?

谢谢你。

此致。

Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    您在转换后的模型中需要什么? 如果这是器件的行为/功能、转换工具将不会为您提供该功能。

    实际上、我们不建议出于任何目的使用 IBIS 至 SPICE 转换工具。

    谢谢、
    JC