This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:显示端口输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586316/tida-01243-display-port-output

器件型号:TIDA-01243

大家好、我们将 TIDA-01243板用作参考板、并希望从 USB-C 接口获取视频。 我们使用的是连接到 USB-C 的 MacBook Pro 2016、15"+ Samsung 4K LCD (U24E590)

我们发现、我们可以在 HDMI 输出端获取视频、但无法从显示端口接口获取任何视频。

是否有人尝试从 TIDA-01243显示端口连接器获取视频?

TI 的人员是否可以帮助我们开发 TIDA-01243评估套件?

--

此致、

Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现 TIDA 板不符合 Display Port 1.1标准。 仅1.2及更高版本