This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62135:TPS62135

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586081/tina-spice-tps62135-tps62135

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有兴趣使用 TPS62135运行一些仿真。 在哪里可以获取该器件的 Tina SPICE 或 LT SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    您可以将模型从 WEBENCH 导出到 TINA-TI: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试通过 WEBENCH 执行此操作时、可以说无法使用此器件创建设计。 请按 OK 并从列表中选择其他设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入条件是什么? 您能否尝试不同的输入条件。 我刚刚从产品文件夹的面板中尝试过、它对我来说很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vout = 12V、Iout = 4A、温度= 30。 在我的应用中、我的输入电压为13V。 我尝试将其从10设置为15、并将器件的限制设置为3设置为17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些意见对我来说是有好处的: webench.ti.com/.../SDP.cgi
    您可以在打开设计后将其导出到 TINA-TI。

    供参考 对于未来的设计、您只需从 WEBENCH 创建任何设计并将其导出到 TINA-TI 即可。 它不必与您的确切规格相匹配、因为无论规格如何、TI 器件模型都是相同的。 如果您为创建设计的规格与所需规格相同、则只需按原样重复使用导出的原理图。 如果它与您的规格不同、您可以修改原理图(外部组件)以满足您的需求、然后运行仿真。