This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LV001:DS90LV001的 SPICE 模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569549/tina-spice-ds90lv001-spice-model-of-ds90lv001

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

客户需要 DS90LV001的 SPICE 模型。

此模型是否有开发计划?  

如果没有计划、是否有与 DS90LV001器件类似的 SPICE 模型开发计划?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    否、我们没有针对该模型的 SPICE 开发计划。

    当我检查其他类似器件时、所有器件都只有 IBIS 模型。 这可能适用于该特定器件、IBIS 模型被视为比 SPICE 模型更有用。

    此致、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman-San

    感谢你的答复。
    是否也没有内部 SPICE 模型?

    客户无法使用 IBIS 模型。
    即使没有保证、如果有任何 SPICE 模型、它也能够承受非常大的电场。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我很抱歉错过了这篇帖子。 我试图清理我的旧相关帖子、但不知怎么说、我错过了这个帖子以及同一时间范围内的其他几个帖子。

    正如我所提到的、没有、我们没有针对这个的内部 SPICE 模型。 但是、如果您需要、请尝试将此建模需求提交给您当地的 TI 销售代表。 如果您没有联系人、请发送电子邮件至 support@ti.com。

    此致、
    Herman