This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1200:TINA-TI 参考设计问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569931/tina-spice-amc1200-tina-ti-reference-design-question

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TINA-TI 参考设计模型中 AMC1200输出两端使用10K 欧姆电阻的原因是什么?   AMC1200 EVM 未显示该电阻器。

该模型是必需的、还是其技术/性能原因应用于最终应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    AMC1200不需要输出上的10k 差分负载即可正常运行。 它可以被消除。 我只是将其作为 仿真期间输出将驱动的实际负载添加到 TINA 电路 中。

    此致、Thomas

    精密放大器 应用工程