This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54560-Q1:TINA 仿真误差(未找到工作点)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568541/tina-spice-tps54560-q1-tina-simulation-error-operating-point-not-found

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54560

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用 TINA 仿真工具评估 TPS54560上的补偿环路网络。 仿真工作正常(瞬态响应和交流响应)、但 在修改设计后会给交流响应带来一些误差(瞬态响应工作正常)。 尝试通过更改直流迭代数进行调试、但无帮助。 随附的错误屏幕截图以及修改的设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    很抱歉、我们无法提前发布此帖子。 如果仍有问题、您能否与我们分享您的 TSC 文件?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是重复的帖子-我们将关闭此帖子并在此处跟踪:
    e2e.ti.com/.../568544