请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA364 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我正在尝试确定我正在设计的 ECG 右腿驱动中使用的运算放大器的 ROC。 我对稳定性分析比较陌生、通过使用电感器和电容器断开环路等方法来进行分析、因此我决定遵循一些简单的示例、以便自己不会领先。 我仿真的电路是这个:
这是它们获得的波特图(预处理):
您可以看到、10Hz 时的 n2具有大约77dB 的增益、n3在0dB 时保持恒定、n1在-40dB 时开始。
但是、当我执行相同的分析时、我会得到以下结果。
N1和 n3的行为与示例中的行为完全相同、但 n2不相同。
这是我的原理图:
我已经为它标上几个小时了、将它与示例中的一个进行比较、我没有发现任何东西可以引发这种巨大的差异。 我不知道我是否太累了、不知道可能出现的细微错误、或者我没有考虑到这完全不同的情况。 毋庸置疑、AOL 使用这一结果是完全荒谬的。
在这两种情况下、交流传输特性均在10Hz 至10MHz 范围内执行、并具有100个数据点。 示例来自 TI 的"运算放大器稳定性、第2部分、共15部分:运算放大器网络、SPICE 分析"文档。
感谢您的关注。