This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench:原理图编辑器:如何返回到"汇总"页面以简单地检查稳定性和基本性能?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564966/webench-schematic-editor-how-to-go-back-to-summary-page-to-simply-check-stability-and-basic-performance

我修改了基本降压稳压器原理图、以消除与我在实施中未使用的引脚的连接。 如何从原理图编辑器屏幕返回摘要页面上的"图表"和"重新补偿"等内容? 将带我到那里的"后退"按钮现在消失了。 我只能使用"新建"按钮返回、或者仅限于可从原理图编辑器屏幕访问的内容。

我似乎通过了单向门。 我缺少什么?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    原理图编辑器在技术上是 WEBENCH 的不同部分。 为了恢复原始设计、请使用 WEBENCH 中的"My Designs"选项卡(左上角)并从设计列表中选择设计。 您的原理图编辑器设计将显示为已编辑-并且原始设计也会显示在您的设计列表中。

    请注意、编辑后的设计只能用于电气仿真和导出(CAD 和 SIM)。 其他功能使用电路计算的设计信息、与原理图编辑器设计断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '其他功能使用电路计算的设计信息、这与原理图编辑器设计断开。' =进入原理图编辑器实际上是该设计迭代的单向门。 这是关键。 非常感谢。

    我的策略是:仅在组件更改中修改新生成的设计、不更改拓扑、并查看结构良好的库存分析。 然后进行任何拓扑编辑并重复相关的关键分析。 我将重点更深入地学习 SIM 工具、以便在罐装拓扑的库存分析中轻松进行分析。

    顺便说一下、这对于那些从原理图编辑器不存在开始就与 Webench 共同成长的人来说可能是很容易的、但从直觉到我们刚刚发现这套工具惊人功能的人来说、这是远远不够的。 这在任何视频或在线文章中的任何位置都有说明吗? 是否有适用于 webench 的用户电子手册或综合电子手册库?

    再次感谢这款极为实用且功能强大的工具套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    您的方法听起来非常好。 添加了原理图编辑器、以解决许多客户所需的拓扑更改。 遗憾的是、当您更改拓扑时、我们无法知道更改了什么以及更改如何影响电路的整体性能。 一个示例是采用升压电路并将其转换为 SEPIC 拓扑、这需要一组完全不同的约束。 我们也无法验证更改以确保遵循设计指南(WEBENCH 在生成原始设计时所做的操作)。 这就是为什么我们将原理图编辑器限制为仅模拟(也仅启动、因为稳态 可能会随拓扑变化而变化)。 基本上、它成为导出原始设计的仿真器。

    您正确的是、它不是直观的。 我们会尝试使用 WEBENCH 的弹出窗口和帮助页面中的文档通知客户。 此外、还提供了有关如何使用它的视频、但"返回原始设计"并未涵盖。

    可在此处直接访问帮助页面:

    基本 WEBENCH 培训系列位于此处:

    此处可观看原理图编辑器视频以及分步使用指南:

    我们一直致力于改进工具和文档、我们非常感谢您的反馈。

    感谢您关注和使用 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很好的问题。 我今天一直在尝试解决这个问题、最后通过网络搜索、我可以进入此 E2E 页面。 我首先找到了"WEBENCH 原理图编辑器概述" YouTube 视频、该视频带我们进入了编辑器。 我想知道为什么它没有显示如何从它中退出并返回到主 Webench 页面(包含更新/编辑的原理图)。 现在我知道了。 我知道、主要变化可能很难回到 webench 中、但如果支持一个小的变化(例如在上部反馈电阻器上添加一个前馈电容器)、那将会是很好的。