This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM3488:使用 webench 的 LM3488 SEPIC 转换器设计

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5175-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564642/webench-lm3488-lm3488-sepic-converter-design-using-webench

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5175-Q1LM5175

工具/软件:Webench

您好!  

我正在尝试使用 LM3488设计 SEPIC 转换器、因为我已经拥有 IC。 我尝试在 webench 中进行设计、条件如下:

VIN = 5-22V

Vout = 12V

Iout (max)= 10A

Abient 温度 = 30*C

遗憾的是、webench 显示了一个对话框、显示"Design cannot be created with this device (无法使用此器件创建设计)"。  请按"确定"并从列表中选择其他器件 、或单击下方以显示未找到器件的原因。"

webench 似乎可以为该设计找到合适的 FET。 我无法降低负载电流、因为我的设计所需的电流为10A。 如何解决此问题?

非常感谢您的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    很抱歉耽误你的回答。 您提供的设计参数适用于极高功率负载(从 SEPIC 配置中的 LM3488的角度来看)。 指示找不到合适的 FET 的消息表示 SEPIC 设计规则无法为您的设计值选择计算得出的工作温度低于其最大额定值的 FET。

    实现此设计的更好方法是查看 WEBENCH 可视化工具针对您的要求提供的建议。 当我在 TI.com 主页的 WEBENCH 输入表格中输入值时、建议的解决方案使用 LM5175和 LM5175-Q1。 这些器件是4开关降压/升压转换器、可处理比 LM3488 SEPIC 更高的输出功率。