This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM25116:用于 LM25116的 MOSFET

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570184/webench-lm25116-mosfets-for-lm25116

器件型号:LM25116

工具/软件:Webench

你(们)好。

为何 webench 设计具有2个不同 MOSFET 的 LM25116?

例如: 在芯片的数据表和评估板中、只有一种类型的 MOSFET。

为什么会有不同的选择、正确的做法是什么?

谢谢、

Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    MOSFET 选择基于优化设置选择高侧和低侧 FET 的最佳组合。 在设计中、该设置提供了不同的权重、以最大程度地降低成本、对效率的影响(功率耗散)和/或封装尺寸。 通常、这会导致为高侧和低侧选择独特的器件。 您可能能够在运行条件下使用成本更低的 FET 或效率更高的 FET。

    正确的操作取决于您的应用。 您可能无法通过选择不同的 FET 器件型号来实现性能提升或成本优势。 此外、库存管理更容易获取一个 FET 器件型号而不是两个器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!

    为什么 Webench 在  数据表中选择不连接 VCCX 引脚时会提示如果未使用 VCCX、我应该将其接地?

    我应该怎么做?

    谢谢、

    Ron。