This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM5118EVAL:LM5118

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568640/webench-lm5118eval-lm5118

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5118

工具/软件:Webench

您好!

对于输入电压为8至75VDC 的应用、我开发了一个与评估板 LM5118EVAL 相同的电路板。 每种情况下的最大电流始终小于2.5A、而外部温度可达到50°C。到目前为止、在使用100块电路板的2个情况下、它已断开集成 LM5118、电流环路是否存在配置问题?

我注意 到、借助 WEBENCH 仿真器、在输入电压和输出电流大于2A 的情况下无法再对该组件进行仿真、我是否应该针对电流小于3A 的情况重新设计器件?

谢谢你

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario、

    如果可能、您能否发布原理图? 我只想澄清一下您与评估板完全相同的含义。
    此外、当您说"打破集成 LM5118 "时、这意味着什么? 是否有损坏的引脚? 它是外部组件吗?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。

    当不起作用时、LM5118由于发生了更改、因此开始运行电源。 观察与示波器集成的行为、您可以看到在故障情况下、它将持续打开和关闭。 因此、由于这种脉冲运行模式、输出电压从12V 降至3.5V。 在下方、您可以看到原理图、

    谢谢你

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario、

    首先、使用外部 UVLO 信号测试电路。 这可以上拉至5V、然后查看 IC 是否在50°C 的环境温度下按预期运行。 如果这可以解决该问题、请在 UVLO 引脚与 GND 之间添加一个12V 齐纳二极管。

    其次、在 VCC 和 HB 引脚之间添加二极管有助于在较高环境温度下运行时降低 LM5118 IC 中的功耗。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答、刚返回维修板、我将进行更正、然后告诉您结果。

    谢谢

    Mario