This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92691-Q1:TPS92691-Q1的平均 PSpice 模型

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569271/tina-spice-tps92691-q1-average-pspice-model-for-tps92691-q1

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我是否可以获得 TPS92691-Q1的平均 pspice 模型。 TI 网站上未提供平均模型?

我想在此评估补偿网络、只能在平均 PSpice 模型上完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    目前、我们没有此器件的平均模型、也没有计划在不久的将来生成相同的模型。  但 WEBENCH 提供了一个包含补偿网络组件的完整设计、这些组件是根据您提供的设计规格进行计算的。 您可以使用此 WEBENCH 功能针对不同规格变化评估补偿网络。 您还可以 在 WEBENCH 上运行瞬态仿真、以确保生成的原理图正常工作。

    或者、我们为此部件启用了仿真导出功能。 因此、您可以将这些设计导出到 TINA-TI 仿真工具中并在其中进行测试。 希望这些信息有所帮助。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mahavir。

    我修改了 WEBENCH 设计、因为我们在 SEPIC 模式下使用 TPS9261-Q1、使用两个电感器代替 耦合电感器、但无法运行仿真。 仿真启动时间太长、而且我没有任何选择来选择仿真类型(请参阅下面的屏幕截图)

    请提供您对此的想法。

    请告诉我您是否需要修改设计文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    对于该器件、在用户修改原理图以添加组件后、我们在后台遇到网络表生成问题。 如果没有此网表、WEBENCH 将无法按照常规设计的方式在 TIPICE 上启动仿真。 同样、出于同样的原因、我无法导出 TINA-TI 兼容版本以在 TINA 中本地检查您的原理图。

    我们的 WEBENCH 软件团队正在研究该问题。 一旦我们能够确定并解决导致该问题的问题、我将尽快返回给您。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    在后端解决该问题似乎需要更长时间。 我们的软件团队正在研究解决方案。 同时、我强烈建议您下载 TINA-TI、导出在 WEBENCH 中生成的默认设计(无需对 WEBENCH 上的原理图进行任何更改)、并根据您的应用需求在 TINA-TI 中编辑原理图。

    我们在 TINA-TI 支持部分中提供了详细的视频、介绍了仿真导出过程。 如果你遇到任何问题,我很乐意在这方面为你提供帮助。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    WEBENCH 将瞬态模型导出到 TINA、只能对平均模型执行交流分析。
    实际上、我们尝试在 TI 的一个稳压器上使用 TINA 进行交流分析、但它给出了一些错误。 您可以在以下链接中查看 TI 成员对此问题的响应
    e2e.ti.com/.../568537

    此致、
    Harish Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在实际的物理板上进行此测试、那么您能否提供有关如何在物理板上执行交流分析的参考文档、以及 TI 用于此分析的频谱分析仪类型?