This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LMZ10503EXT:Webench 错误?

Guru**** 2881910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570773/webench-lmz10503ext-webench-bugs

器件型号:LMZ10503EXT

工具/软件:Webench

尝试在 WB 中补偿 LMZ10503EXTTZ 设计-获取错误:

"无法检索补偿信息"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我们此错误消息。 我们将为您进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们更新了 WEBENCH 电源设计器中的 LMZ10503EXT、以便重新补偿实用程序现在可以正常工作。 再次感谢您提醒我们该问题。