This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9477:汽车启停参考设计演示

Guru**** 2584345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TIDA-00744, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565383/pmp9477-automotive-start-stop-reference-design-demo

器件型号:PMP9477
主题中讨论的其他器件: LM3481TIDA-00744TPS55340

您好!

我注意到这段视频中关于 Xiang 先生所说的内容和他所展示的内容的一些差异。

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=78UR5jJQj4Y 

  1. 视频时间5:35:他解释说升压转换器处于旁路模式、但根据原理图 PMP9477修订版3、该用于旁路模式的电路未组装。 这也可以在视频 时间2:58中注意到、其中 U4未被组装。  有人能否解释如何 在旁路模式下设置 LM3481?  
    另一方面 、参考设计 TIDA-00744 修订版 E1具有采用晶体管 Q1的旁路电路。  在 PMP9477原理图中找不到该电路。  您能解释一下原因吗?
      
  2. 视频时间5:18:他说2V/Div 和12V 输入、但从我的角度来看 、它看起来像是 11V。 是这样吗?

  3. 视频时间5:50: 如果通道1 (VIN)和通道2 (VMID ...升压 输出) 具有相同的参考0V 位置、 则 VMID 将为8V。 对吧?   
    为什么 PMP9477修订版3原理图中规定9.5V 1.5A?

    我对 这次演示非常困惑。

此致、

Josko

您好!

我注意到这段视频中关于 Xiang 先生所说的内容和他所展示的内容的一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他问题:

    如何在电压高于9V 时实现 LM3481的持续运行? LM3481开关的电压是否高于9V? 如果 LM3481在电压高于9V 时被旁路掉、那么 LM3481如何能够实现如此快速的线路响应? 我是说输入电压从12V 向下变为4.5V。
    如果可能的话、我想在输入电压从12V 下降到4.5V 时、在 momnet 的下降沿有500uS/Div 触发器的图表。非常感谢。

    BR、
    Josko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、大家好、

    感谢您对本设计和我们的产品的关注、并对未能尽快回复表示歉意。  

    1. 当 LM3481未进行切换时、电流仍然可以通过升压电路的 L2和 D3从输入流至输出(这是非同步升压转换器的固有特性)。  这就是为什么示波器快照中的 VMID 电压仅比 VIN 低一个二极管压降。

    U4不提供旁路功能。  它用于选择性地关闭 Lm3481以降低功耗。  

    TIDA-00744参考设计旁路功能可在不需要升压时提高解决方案的效率、因为电流可以从输入流至输出、而无需经过电感器 L2和 D3。  

    2.你是对的。  电压值似乎为11V。  

    3、 您的回答正确、输出电压似乎是8V。  我不知道为什么修改了设计。  可以将特定的输出电压调整为必要的输出电压、而不会对整体行为产生很大影响。

    对于这些差异、我们深表歉意。  

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3481已启用、但当 VIN 上升并导致 VMID 上升到8V 设定点以上时、LM3481不会切换。 一旦 VMID 降至设定点以下、它就会立即开始切换。 通过优化 LM3481的补偿、可以快速实现瞬态响应。 我将搜索以查看我们是否有 VIN 下降沿和响应的任何示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    感谢您的反馈!

    您能更精确地确定设定点和开关启动时间吗? 单位是微秒。  或以毫秒级为单位?

     是否可以与 TPS55340QRTERQ1具有相同的功能(冷启动时快速响应)?

    BR、

    Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此示波器屏幕截图可让您了解转换时间。

    绿色表示 VIN、蓝色表示输出电压 VMID、黄色表示 LM3481的 COMP 引脚。  您可以看到、它可以响应1ms 内发生的11V 至3V 变化。  

    我不熟悉 TPS55340QRTERQ1。  它可能起作用、但需要进行测试以确认它。  此外、由于它是一款集成式 FET 器件、因此输出功率可能会受到限制、因为当 VIN 变为3V 时、开关电流会大幅增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布有关 TPS55340QRTERQ1的特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    以下是参数:

    输入电压:2.9 - 9V
    输出电压:9V
    输出电流:1A
    TA=50°C 最大值

    解决方案应响应100200us 内从12-14V 降至2.9V 的输入电压变化。

    BR、
    Josko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说 Vin 最大值为9V、但输入电压可能会从12 - 14V 下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是"升压"模式的输入范围。

    当然 、为了轻松处理负载突降电压、需要能够承受高达更高输入电压的直流/直流转换器。  

    备注:如果最大输入电压高于输出电压(例如40V)、Webench Designer 将不会提供 TPS55340QRTERQ1作为合适的直流/直流转换器。 尽管 TPS55340QRTERQ1可处理 高达40V 的输入电压。

    因此、TPS55340QRTERQ1的用法 与 PMP9477设计中的 LM3481相同。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也在这条离线上工作。  正确的是 Webench 不会选择 TPS55340。  但是、如果将 TPS55340配置为 SEPIC 设计、则它应该起作用。  在这种情况下、没有 webench 支持。  我将告诉您我们发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    John 发现 Webench 不支持 TPS55340的 SEPIC 设计、也不打算实施。  您的设计中是否使用了 TPS55340或 LM3481?  

    ~Leonard