This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614CD 参考原理图

Guru**** 2578675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570317/tlv5614cd-reference-schematic

主题中讨论的其他器件:TLV5614

您好!

我 的设计需要 TLV5614CD (DAC)参考原理图。

如果有任何人拥有参考原理图、请与我分享。

此致 Balaji R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    我没有为该器件准备完整的参考原理图、也没有准备 EVM。 也就是说、我认为数据表的第12至15页很好地解释和说明了各种模式下的 SPI 连接。 第15页的图18是一个相当完整的图示、虽然它没有对诸如放置在 VDD 和 REF 线路上的去耦电容器等标准最佳做法进行遗漏。 大多数情况下、这是一个没有任何特定要求的目录 DAC。

    有一个具体的问题可以帮助您吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    在 TLV5614CD 接口中,输出侧需要放置滤波器电路。 您能帮我设计滤波器电路吗?

    如果您有任何与 DAC 或 ADC 滤波器设计相关的文档、请与我分享。


    此致、

    Balaji R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    TLV5614不需要固有输出滤波器。 任何输出滤波器及其性能要求都将根据您的应用需求而定-从电容器一直到某些多极点有源滤波器的任何要求都可能符合您的要求、具体取决于您的需求。

    如果您同意您的要求、或许我可以提出建议。