This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22918-Q1:无效器件:$CDNENCSTART。 线路:#50

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22918-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569479/tina-spice-tps22918-q1-invalid-device-cdnencstart-line-50

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请添加到 TI-TINA 队列。

我知道没有人在观看此论坛、但快速搜索表明这是一个常见的问题、应该很容易解决-只需将所有新器件添加到 TINA 中作为发布周期的一部分即可。 TI 对 TINA 软件的支持很可悲、完全无视工程师如何使用其产品构建电路。 实际上、我已经要求 TI FAE 制作与 LTSpice 兼容的模型、以远离此产品。 更重要的是、我经常仅选择 LT 部件而不是 TI 部件、因为我知道我可以在 LTSpice 中对它们进行仿真、而不必将我的头撞到 TINA 砖墙。 只需说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    通过以与 TINA 兼容的格式生成宏文件和参考设计、我们一直在努力向 TINA-TI 添加越来越多的器件。 对于某些器件、我们通过在器件发布时添加文件来支持这一点、因为某些器件会在稍后添加。 对于大量器件、我们启用了仿真导出功能、用户可以在 WEBECH 中创建设计、稍后用户可以将模型直接从 WEBENCH 导出到他们选择的工具(PSPICE/TINA-TI/Altium)。 我们还会在可能的情况下将未加密模型发布到产品文件夹中、而不会导致 IP 问题。

      LTSpice 的最终用户许可协议(EULA)不允许我们支持 LTSpice 中的器件。 对于给您带来的不便、我深表歉意、并要求您通过论坛帖子与我们联系。 我们将尽最大努力尽快提供解决方案。

    敬请访问 TPS22918-Q1产品文件夹、 工具与软件 部分、了解 TPS22918-Q1器件的 TINA-TI 参考设计和宏文件。

    谢谢!!

    此致、