This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL331:TL331 SPICE 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569330/tina-spice-tl331-tl331-spice-model

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 社区:

我对 TL331的 SPICE 模型有一些问题。 我正在进行一个仿真、其中包括使用 双电源(-15V/+15V )的 TL331 、但在德州仪器(TI)的 SPICE 模型上。对于 TL331、它只使用 单电源。

是否有办法找到其他 SPICE 模型或使其 正常工作 、或找到与 TL331等效的模型?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    在对该器件执行了相当多的调试之后...

    这种模式有一些独特之处、但这是一个小问题。 该模型仍可与双电源配合使用。 但是、VEE 的绝对值必须略低于 VCC 的绝对值。
    例如、您可以执行+15V 和-14.99V 或+15.1V 和-15V、而不是+15V 和-15V。

    此外、输出下拉的能力显然也取决于负载。 负载越轻、就越容易下拉至 VEE (例如、20k 将比1k 更容易)。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Herman、

    我尝试输入+15V 和-14.99、但结果是信号介于0和-14.99V 之间(TL331用作比较器)。

    有什么想法吗?

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我终于知道为什么我具有0/-15V 电压、这是由于下拉电阻造成的。

    感谢你的帮助!
    路易