This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench:将 webench 远程信息处理导出到 Eagle 7.7.0版时出错

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568584/webench-error-by-exporting-the-webench-shematic-to-eagle-version-7-7-0

工具/软件:Webench

您好,

我不能用鹰上的 webench 上的心肌。 我有这么多错误。

查找我的原理图 attachede2e.ti.com/.../webench_5F00_schematic_5F00_exchange_5F00_design_5F00_4894260_5F00_2_5F00_Eagle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huguette、

    感谢您使用 TI 的 WEBENCH 工具提供的支持。  我查看了随附的文件、并在 Eagle 7.7.0中导入了原理图。  

    我在这里也包含了转换后的原理图。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_01_2D00_19_5F00_02_2D00_54_2D00_01.zip

     

    请注意、readme.txt 提供了有关如何导入原理图、库或 PCB 的说明。  如果您在导入原理图时仍然遇到问题、请查看并告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我未找到此原理图的导入库。
    我´m 按照指令操作、但此原理图没有.src 文件。

    此致
    胡盖特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huguette、

    src 文件是一个单独的文件、包含在同一导出压缩文件中。

    从库窗口运行脚本、并将库文件保存为 " AcceleratedDefigns_Lib.LBR"、原理图在这里查找了这个库名称。

    进入原理图窗口、从工具栏中选择库、然后选择更新; 选择新导入的库并同步每个零件。  

    如果您仍然无法同步、请告诉我。 从库向上到我在此处包含的原理图:

    e2e.ti.com/.../TLV62565DBV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢它的工作!!