This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101-SP:TPS7H1101-SP

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7H1101-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570261/tina-spice-tps7h1101-sp-tps7h1101-sp

器件型号:TPS7H1101-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在将模型输入到我的电路仿真器中时遇到了困难。 我使用的是 Tina 10工业版本。 我认为这是由编码电路模型造成的。 您能提供对此的任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我不确定您所讨论的是哪种型号。 TPS7H1101器 件的工具和软件部分已提供与 TINA-TI 兼容的宏以及 TINA 参考设计。

    如果您可以提供更多详细信息、错误消息/问题以及与 TINA-TI 兼容的原理图、我们将查看并返回给您。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahavir、

    我将介绍所有这些模型。 我无法让他们中的任何人在我的 Tina 版本中工作。 正如我所说的、我正在使用 Tina 10工业版、因此我认为这可能是问题所在。  

    我能够在我的 Tina 版本中打开 TPS7H1101-SP_Load_Tran 模型、但每次尝试运行时、我都会收到错误消息"BSIM 版本3.2不受支持"。  

    当我尝试通过新的宏向导选项加载其他宏"TPS7H1101-SP.LIB"时、我收到错误消息"Invalid device:$CDNENCSTART"。 第44行。"

    此致、

    Alex Ziemba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    最后、我无法在这里重复这个问题、因为我们有 TINA-TI 版本9、它的版本稍旧。 网站上的模型与此兼容、因此我可以对其进行仿真、而不会出现任何问题。 因此、我已经联系 DesignSoft 团队获取有关这方面的一些解决方案。 我将在听到他们的回复后在这里发布他们的回复。

    同时、您可以下载 TINA-TI 版本并将其安装到系统的不同位置、并在工具中对该模型和设计进行仿真。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    DesignSoft 响应了我们的查询。 这就是他们的回答:

    ”在 Tina 10的早期版本中,如果是 BSIM 3.2模型,则会显示错误消息。 在最新推出的 Tina 10更新中、仅显示警告、因此电路应运行。"

    因此、我建议您更新所使用的 TINA 版本10。 您可以从 TINA 的“帮助>>检查更新”菜单下载它。 如果您在更新时遇到任何问题、可以在 此处联系他们

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈维尔

    谢谢! 更新我的 Tina 版本后、我能够启动并运行仿真。

    在运行几个仿真后、我尝试在电压源之间添加串联电感器、现在我在尝试运行瞬态分析时不断收到此错误:"component:U1.E_ABM126"。  

    我尝试在 TPS7H1101-SP_Load_Trans 模型中添加电感器、但我没有得到该错误、这使我认为模型中存在其他问题导致了该问题。

    您知道我为什么会遇到此错误吗?

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我假设您尝试在 IC 的输入电压源和 VIN 引脚之间插入电感器(可能是为了复制寄生效应、不确定您使用的值)。 现在,如果您使用“计算操作点”,该工具将不会标记任何错误,但如果您使用“使用初始条件”选项运行瞬态分析,则会出现收敛错误问题。 在第一种情况下、该工具会计算一些偏置点并从此处开始仿真。 在第二种情况下、它将标记收敛错误、因为直流源与电感器串联、这将强制其达到直流值、并期望其上已存在稳定的直流电流、而电感器上存在零初始条件。 因此、仿真器不知道哪一个是正确的偏置点或从何处开始计算。 对于电压发生器、它从0开始、然后0.5ms 后从0变为2.5V。 因此、您尝试使用电压发生器、看看这是否有助于解决该问题。

    另一个可能的问题是、如果 SP_Output_Impedance testBench 的存在方式与 Load_Trans 版本中的情况相同、则不存在输入电容。 因此、如果没有电感器 DCR 和电容 ESR、可能会有振荡不会稳定下来、从而导致收敛。

    解决问题的一个可能方法是使用“计算工作点”而不是“使用初始条件”。 请注意、这些建议基于一些粗略的假设。 但是、如果不查看原理图和您所做的更改、我将无法准确地调试此问题。

    谢谢!!

    此致、