This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /BQ25890:使用 Webench 和 BQ25890数据表中的公式2计算 RT1和 RT2时的差异/问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570454/webench-bq25890-discrepancy-problem-when-calculating-rt1-and-rt2-using-webench-and-using-equation-2-from-bq25890-datasheet

器件型号:BQ25890

工具/软件:Webench

您好!

我在 BQ25890数据表中找到了使用 Webench 和公式2计算 TS 电阻网络的 RT1和 RT2的差异结果。

使用 Webench 时、选择的热敏电阻并不重要、RT1和 RT2的模块始终在 RT1 = 5.23KOhm RT2 = 30.1KOhm 时固定。

例如 、选择了两个 muRata 热敏电阻 NCP18XV103J03RB 和 NCP18XW153J03RB、Webench 报告的 RT1和 RT2在这两种情况下的值相同。 但是、当我使用 BQ25890数据表中的公式2计算温度范围为0°C 至60°C 的 RT1和 RT2时、结果如下

对于 NCP18XV103J03RB :RT1 =4.22KOhm 和 RT2 =17.99KOhm

对于 NCP18XW153J03RB:RT1 =7.85KOhm,RT2 =45.39KOhm

随附的是我为计算 RT1和 RT2而编写的 Excel 文件"TI BQ25890热敏电阻器资质审核 calculation.xlsx"。 在 Excel 文件中、我包括 了数据表的所有公式和片段。 以黄色突出显示的值用于计算 RT1和 RT2。

问题:

1) 为什么对于差分热敏电阻、Webench 报告的 RT1和 RT2值始终相同?

2) Webench 使用什么温度范围来计算 RT1和 RT2?

3) 请查看我的 Excel 计算结果并解释 Webench 结果与公式2结果之间的差异结果。 以下哪项结果正确?

谢谢、

Minh Nguyene2e.ti.com/.../TI-BQ25890-Thermistor-Qualification-Calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    感谢您提出有关热敏电阻选择的问题。 RT1和 RT2值当前是从该器件的 EVM 固定的。 我们可能需要临时修复热敏电阻、以确保相同的 RT1/RT2电阻适用于所选的热敏电阻。 我们拥有的热敏电阻数据库中没有计算 RT1和 RT2值所需的确切值、就像您所做的那样。

    我查看了您的计算结果、它们是正确的。 请遵循有关选择 RT1和 RT2电阻器的数据表指南。 我将努力将此计算纳入工具中、但可能需要一些时间才能启动并运行。 但是、完成后、我会通知您。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    Minh