This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench:使用单电源进行音频传输的低通 Sallen 密钥滤波器。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570658/webench-low-pass-sallen-key-filter-using-single-supply-for-audio-transmission

工具/软件:Webench

我使用 TI 滤波器工具设计来制造 Sallen Key 低通滤波器、它们是四个运算放大器级。 但滤波器工具尚未计算出每个级之后必须包含的交流耦合电容器。 我们正在放大音频信号、因此正负周期都需要放大。 否则、在每个级之后生成的直流电压将使放大不对称。  (原理图随附于下方)

我们必须手动插入交流耦合电容器、还是在滤波器设计软件中提供了我不知道的电容器。

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    餐前小吃

    感谢您使用此 WEBENCH 工具。

    您设计了一个低通滤波器。 根据此类滤波器的定义、它通过包括直流信号在内的低频率。 如果您想阻断直流信号、您可以尝试设计带通滤波器。 如果您的带宽为10Hz 至20kHz、则最好先设计低通 二阶滤波器、然后再设计高通滤波器。 如果您要设计8阶滤波器、正如您在图中所示、您必须级联四个此类级。

    滤波器设计器未编程为设计此类滤波器、因此您必须按上述方式将其组合在一起。