This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211:SN74CB3T16211 IBIS 模型可以#39;t 配置为输出

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T16211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570056/sn74cb3t16211-sn74cb3t16211-ibis-model-can-t-configure-as-an-output

器件型号:SN74CB3T16211

客户过帐:

我在 HyperLynx 程序中将 IBIS 模型用于总线开关 SN74CB3T16211、以模拟我们 PCB 布局的信号完整性、出于某种原因、我无法将模型配置为输出。 它只能配置为不反映电路板上配置的输入。

在下图中、U43是总线开关、U44和 U45是配置为输入的闪存 IC。 考虑中的信号是 MCU 电平的地址线、由总线开关从5V 移位至3.3V。  
 
由于仿真中现在没有驱动程序、我无法获得所需的结果。  

我有什么问题吗?  如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您似乎正在尝试将设备设置为交换机。

    以下是有关如何在 Hyperlynx 中正确设置交换机模型的简短说明。 请尝试一下、并告诉我们它是如何实现的:

     

    (三

    1)您需要一个驱动程序和一个接收器来连接交换机。

    2) 2)放置一个 MOSFET 系列、它将位于左侧、看起来像 CMOS。

    3) 3)选择模型–通过参考设计器(.REF 文件)…分配模型/值

    4)在“设计”的部件列表中,选择您的组件(例如 U1),在“型号/值”下,转到.IBS,然后查找具有交换机型号的 ibis 文件。

    5) 5)选中后、单击 Assign Model、保存.REF 文件并关闭此窗口。

    6) 6)然后、您可以双击该框、或选择并转至模型-按零部件分配模型/值。

    7) 7)在此菜单中、选择用于连接的引脚。 它应该根据模型选择匹配的引脚。

    8) 8)连接到发送器设备和接收器、您可以进行仿真。

    (二

     

    Eric Kim (WEBENCH 设计中心)