This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20289:PMP20289双向可能性

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569104/pmp20289-pmp20289-bidirectional-possiblity

器件型号:PMP20289

您好!

我在查看评估板 PMP20289谐振 LLC 转换器、我想知道将此设计用作双向转换器的可能性是什么。 以便能够从400转换为12和12转换为400。

谢谢!

戴维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    很抱歉、我们的回复太晚了。 我一直在向内部工程师发送您的问题。
    感谢您的耐心等待、感谢您关注 TI。
    此致、
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David 和 Yuki 大家好、

    PMP20289不能在双向功率流条件下运行。 因为 LLC 是软开关转换器。 12V 电源不符合 LLC 所需的软开关条件。

    此致、
    Sheng-Yang Yu