This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2597HV:LM2597HV 所需的 Tina TI (.tsc/.SCH)文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2597HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569974/tina-spice-lm2597hv-tina-ti-tsc-sch-file-needed-for-lm2597hv

器件型号:LM2597HV
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、Lydia/ Parishrutbadoni、

 

这是 Chennai L&T Technology Services 的设计工程师 Pradeepkumar.S。

 

我正在从事一个项目、其中 TI 器件 LM2597HV 用作+28VDC 至+5VDC 转换的降压转换器。 我们现在需要在开始制造之前对设计进行仿真。 我尝试通过 WEBENCH Sim 导出选项从 TI 网站导出 LM2597HV TINA 模型(.tsc/.sch)、该选项由您的 pdf 文件 slvmay6a.pdf 提供、但我可以在 WEBENCH 工具栏中找到导出 SIM 选项。

 

还尝试了下载 SPICE 网表并将其导入到 TINA 中的选项、但它返回错误消息、但未导入。

 

在此、我请求您为部件 LM2597HV 提供 TINA 模型(.tsc/.SCH)。 由于我们需要尽早关闭此仿真、请尽快完成必要的操作。

 

谢谢、此致、

S.Pradeepkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    对于 LM2597HV 器件、目前仅在可调版本中启用了 SIM 导出功能。 您可以转到 WEBENCH、搜索可调版本 LM2597HV 器件、输入所需的设计规格并生成设计。 相同的设计可在 WEBENCH 上进行仿真、也可导出到您选择的工具中、例如 TINA-TI、PSPICE 或 Altium。 我可以将设计导出为 VIN = 24V 至30V、VOUT = 5V、IOUT = 0.5A 应用。 我附上了同样的文件供您参考。

    或者、TI 在"工具和软件"部分为该器件的可调节版本提供了未加密模型。 我无法从您的论坛请求中获取错误消息、但我已在 TINA-TI 中导入模型、并可以成功地从其中生成宏。 我也要连接宏。 引脚放置可以通过使用 TINA-TI 中的编辑符号选项来改变(只需在将宏插入原理图后右键单击、编辑符号选项就会出现在底部)。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4220924_5F00_257.tsce2e.ti.com/.../LM2597_2D00_ADJ_5F00_TRANS.TSM

    希望这些信息有所帮助。 如果您遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。