This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA211:OPA211模型具有奇怪的组合

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA211, OPA313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569313/tina-spice-opa211-opa211-model-have-strange-comportment

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA313

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的女士、您好!


我目前正在模拟使用 OPA211的电流源。

遗憾的是、电路的行为非常奇怪。

为了进行比较、我复制了原理图并将放大器替换为 OPA313。 OPA313的版本工作正常。

绿色表示 OPA211的输出电流、红色表示 OPA313的输出电流:

请看一下 OPA211模型吗?

提前感谢。

此致。

Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    您的应用是单位增益跟随器、它至少需要一个运算放大器、其输入可轨到高达+Vsupply。

    通过查看数据表、OPA313可从+Vsupply 接近0.2V、而 OPA211只能接近0.2V

    电源电压1.4V。



    因此、适用于您的应用的 OPA211将失败、而 OPA313将不会失败。


    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Theodorus:


    感谢你的答复。

    实际上、我习惯使用 OPA3xx 系列中具有轨到轨输入的另一个放大器。 因此、我没有检查 OPA211的输入限制。

    我通过在 OPA211上施加+/-15V 电源来校正我的设计、现在一切都运行良好。

    很抱歉、这是一个不需要的模型校正请求。

    此致。

    Etienne