This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LME49724:LME49724输出饱和

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569452/tina-spice-lme49724-lme49724-output-saturate

器件型号:LME49724
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 Tina 的 LME49724仿真(缓冲器、增益= 1)中、电源为+/-5V、VOCM=2.5V、当正弦差分输入振幅高于1V 时、输出将饱和。 如果我设置 VOCM=0V、则不会发生这种情况。 如果我增加正电压、则不会发生饱和。 我的问题是、这是正常的、或者我的仿真在某个地方发生了错误。

VOCM=2.5V 处于适当的工作范围内、  输入电压(差分)范围为0~5V、输出也应为0~5V。 LME49724是否在 VCC 区域附近有死区?  随附 Tina 仿真 filee2e.ti.com/.../LME49724.zip。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    LME49724输出无法摆动到电源轨。 第5页的 VOUTMAX 数显示了采用 Vs=+/-15V 电源(RL=10k)时的53Vpp (典型差分)。 也就是说、每个输出只能达到顶部和底部电源轨的1.75V (=15V -(53Vpp/2)/2)以内。

    在您的条件下、由于您已将 VOCM (2.5V)偏移设置为 V+(5V)、因此正输出摆幅不能超过3.25V。

    此外、您还必须考虑输入 CM 电压范围、这需要为任一电源提供1.5V 余量。 当 VOCM 为2.5V 时、您也可能违反此规范。

    我建议您增大电源电压、减小 VOCM 电压或两者的组合、以避免进入输入/输出电压范围限制。

    以下是一个条件仿真、可支持源 VG1高达1.1Vp。 此外、您还会遇到收敛问题(可能是因为输出会饱和至 V+):

    下面是修改后的 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../LME49724_5F00_Input_5F00_Buffer-modififed-1_5F00_24_5F00_17.TSC

    此致、

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hooman。 这与我的猜测是一致的。