This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV416:TS3DV416 IBIS 模型错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV416, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569475/ts3dv416-ts3dv416-ibis-model-error

器件型号:TS3DV416
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好!

当我尝试为 TS3DV416分配 IBIS 模型时、我在下面包含了一些错误:

C:\users\bgh38753\Desktop\sim\ts3dv416.IBS:
成功:解析文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/sn74avc4t774.ibs.上的成功
成功:解析文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/853S01I.IBS.上的成功
警告:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第206行:将仅使用[系列交换机组]中的第一个组合。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第221行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第222行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第223行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第224行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第225行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第226行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第227行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第228行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第237行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第238行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第239行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第240行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第241行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第242行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 中的第243行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:在文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs 的第244行:组件 TS3DV416DB_DGV 具有重复的串联引脚映射条目。
错误:解析文件 C:/Users/bgh38753/Desktop/sim/ts3dv416.ibs.失败

如何消除此错误?

此致、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavya、

    我将把这个帖子移至建模论坛、以帮助您解决您的模型问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    感谢您的查询。 请注意、IBIS 模型符合 IBIS 规范。 它通过了委员会解析器、没有错误。

    我相信您所报告的是由仿真工具无法按照 IBIS 规范解释[Series Pin Mapping]导致的。 您使用的是哪种软件?

    我已经修改了文件,以解决该工具所抱怨的问题。 请参阅随附的 IBIS 文件。

    e2e.ti.com/.../ts3dv416.ibs

     我所做的更改在下面以红色突出显示(pdf 文件)。 实质上、我必须注释掉重复的串联引脚映射。 但是,请记住,原始建模器的目的是为每个信号方向实施不同的模型(例如,从 PIN2到 PIN48,而从 PIN48到 PIN2)。 因此、如果您对引脚48至 PIN2的信号方向路径感兴趣、我建议您注释掉部分的前半部分(以蓝色表示)并注释掉其余部分(以红色表示)。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_24_2D00_2017-3_2D00_15_2D00_22-PM.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    -Eric Kim