This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA225-Q1:LTSPICE 的 INA225模型问题

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569742/tina-spice-ina225-q1-ina225-model-problems-with-ltspice

器件型号:INA225-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA225

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

INA225仿真模型不能与 LTSPICE 配合使用。 我得到"节点太少"错误。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hwswdesign、

    从标有(INA225 TINA-TI Spice 模型) 的产品文件夹中获取 TINA-TI 模型、并使用其中的.lib 文件。 我认为.lib 文件可能会用于其他仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但仍会出现错误。 这一个:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在之前的回复中、我点击了"使用富格式"并发布了错误图像。 我不确定它是否出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hwswdesign、

    遗憾的是、LTSpice EULA 确实禁止我们协助解决 LTSpice 问题。 我知道.lib 文件可以导入到其他仿真器中、而不会出现任何问题。 我认为,该模式中没有任何会导致 LTSpice 中任何已知问题的东西。

    您可能需要在 LTSpice 用户论坛上查看是否有其他人已将模型导入 LTSpice、以及他们在使用模型时遇到的任何问题。

    或者、您可以在 TINA-TI 中使用该器件。 产品文件夹中有一个参考设计。