This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5050-1:LTSPICE n'不像 LM5050-1模型中的 Td=XX 语句

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569744/tina-spice-lm5050-1-ltspice-doesn-t-like-the-td-xx-statements-in-the-lm5050-1-model

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

LTSPICE 在涉及 TD 的语句中给出了错误。 仿真似乎可以正常工作、器件功能正常、但我想知道没有这些线、是否有一些不同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hwswdesign、

    我认为没有问题。 LTSpice 可能只是忽略 vSwitch 模型的 TD 参数。

    我认为 vSwitch 型号的许多仿真器不支持 TD。