This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何在 TINA 中使用两个或多个接地连接?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569542/tina-spice-how-to-use-two-or-more-ground-connections-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的应用是围绕传输线路构建的、在两端都有一个发送器和接收器。 这两个器件均使用变压器与 Transmission 线路隔离。 我已经准备好了整个模型、但问题是系统实际上不是共享同一个基础。 如何使用两个不同的接地进行仿真? 还是有任何隔离接地的方法? 请分享您的意见、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、也许您可以将所有接收端公共连接连接连接连接在一起、并使用您选择的电压源驱动该公共/单个节点。 然后、该电压源可以是直流、交流或噪声源、具体取决于您认为发送/接收接地之间的主要差异是什么 或您想要仿真什么。

    此致、

    Hooman