This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:DLP LightCrafter Display 4710 G2的步骤文件

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568011/tida-01226-step-files-of-dlp-lightcrafter-display-4710-g2

器件型号:TIDA-01226

您好!

我需要在 新项目上使用 DLP LightCrafter Display 4710 G2、我想知道开发套件的步骤文件在哪里可以利用我的 SolidWorks 设计(我将为 DLP 提供新的支持)。
请帮帮我。

此致、

Justin ROUXEL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能提供一个好的电子邮件地址吗? 我将向您发送一个用于下载.step 文件的链接。

    如果您不想在论坛中发布该地址、您可以将其以私人邮件形式发送给我。

    谢谢、

    Nadine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadine、

    我的电子邮件是 jrouxel@evosens.fr。
    感谢您的回答。

    此致、

    Justin Rouxel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您应该已经收到下载.step 文件的链接。

    此致、

    Nadine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nadine、

    感谢您的链接、我下载了 STEP 文件。
    此致、

    Justin R.