This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LMZ14203H:输入峰值电流

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567890/webench-lmz14203h-input-peak-current

器件型号:LMZ14203H

工具/软件:Webench

大家好

在采用 LMZ14203H 的 Webench 结果中、将最大平均输入电流声明为1.2A。

但是、我想知道瞬时峰值输入电流的大小、并且想知道输入电流是否会超过最大临时输入电流?

我的设计规格。 如下所示:

输入电压:28至33V

输出电压:10V

最大输出电流:3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    平均输入电流本质上是倾斜脉冲序列的平均值。  忽略输入电容器 Cin 的平均功能、该倾斜脉冲的峰值与开关电流峰值相同、对于您的设计而言、峰值约为3.7A (在3A 的最大输出电流下)。  

    通过运行“稳态”的在线电气仿真 ,然后显示 Iin (输入电流)探头信号,您可以看到输入电流与时间的关系。    我们可能还需要考虑输入瞬态仿真、因为瞬态期间输入电流将瞬间高于稳态条件下的电流。 此 峰值电流值 与输入电压的转换速率和输入电容的大小/寄生效应有关。   降压稳压器通常会出现这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 您的经验