This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /TPS61236P:TPS61236P 启动仿真不起作用

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568981/webench-tps61236p-tps61236p-startup-sim-does-not-work

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:Webench

大家好、

请检查 TPS61236P 的 webench 工具启动仿真。  在以下设计条件下:

VIN=3.9V,Vout (设计)=5V Iout (设计)=3A,仿真显示器件在11ms 后未启动:稳态仿真看起来正常。

下载到 TINA 中的仿真显示了相同的内容

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您提请我们注意此问题。 在 WEBENCH 仿真以及 TINA-TI 仿真导出设计中、此器件的负载容量似乎都存在一些限制。 我可以在 WEBENCH 和 TINA-TI 导出设计中对其进行正确仿真、直到2.25A。 但高于2.25A 时、器件未进入启动模式、并且未观察到开关。 我将在内部与团队进行核实、并就此向您回复。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在回答您的问题时、我错过了数据表中介绍的该器件的初始电流限制行为(图8显示了相对于 VIN 的负载电阻曲线)。 基本上、在启动期间、此器件可针对较低的 VIN 值支持最大2A 的电流、此值随着 VIN 的逐渐增加而增加。 一旦达到稳定状态、我们就可以缓慢增加从器件汲取的电流、即不会达到开关电流限值。 此两步启动在模型中实现、但尚未在当前 WEBENCH 原理图中启用、因此无法在 TINA-TI 中导出为原理图。 我们必须在导出的原理图中添加额外的电路来测试它。

    我可以在 TINA-TI 原理图中使用开关和电压源布置来实现相同的功能。 为了缩短仿真时间、我将 CC 节点连接到接地端、而不是 RCC 电阻器。 请找到随附的 TINA-TI 测试台和相应的仿真结果。 我希望这有助于澄清有关该部分的问题。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

     e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4220924_5F00_250.tsc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mahavir、

    因此、即使负载是电阻性的、器件实际上也无法通过其正常工作负载启动? 是否可以安全地说、要在高于2A 的电流下运行、加电后必须将负载接通?

    感谢您的说明!
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、没错。 如果器件消耗的电流超过预充电限制电流、即使在电阻负载下、器件也无法启动开关。 有关软启动的数据表第8.3.2节介绍了器件的这一限制以及两步启动。

    '当器件启用时、整流开关打开、以将输出电容器充电至输入电压。 这称为预充电阶段。 在此阶段、输出电流被限制为预充电电流限制 ILIM_PRE、此限制与输出电压成正比。 当输出电压升高时、预充电电流会增加。"

    最后、它建议我在上一篇文章中提到的一点、即在器件完成启动后逐渐施加负载。  

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mahavir!

    Steve