This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:针对 DC/DC 转换器的环路补偿

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568854/tina-spice-loop-compensation-for-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54560

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 在标题为"揭秘用于直流/直流转换 器的运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器"的应用报告 SLVA662中、提到增益曲线应以-20dB/十倍频程穿越0dB 线。 背后的理论是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其理念是在交叉处不应超过1个有效极点(#极点-#零)、这意味着从直流的相位下降将介于90度和180度之间、具体取决于极点和零点在交叉之前的位置。

    如果交叉频率为-40dB/十倍频程、则相移已超过180度、且电路不稳定(因为它是负反馈系统)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、感谢您快速回复。
    如果在交叉频率下只有一个有效极点、那么我们如何获得45度至60度之间的相位裕度以使环路稳定?
    根据我的理解、如果只有一个有效极点、那么该特定频率下的相移将为90度。 请给出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、它实际上取决于极点和零点所处的频率。 例如、如果有2个极点靠近原点(DC)、1个零点靠近几 KHz 处的交叉点、 它将无法补偿交叉之前2个极点的相位骤降、这将导致相位骤降仍接近180度。 理论上、您希望零点距离交叉点至少10倍频程、从而在本例中获得~45度的相位裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、明白了。
    在一些应用手册中、有人提到相位裕度范围应该介于45和60度之间、如果它超过60度(意味着零点比预期接近交叉)或低于45度、会发生什么情况?
    我尝试通过更改补偿组件(在 TPS54560上)的值以实现 DFMEA 目的来查看响应、在一种情况下、相位裕度比60度高一点(仍然幅度在-20dB/十倍频处交叉、并且相位交叉频率大于增益交叉频率)、 但我没有看到输出端出现某种振荡、输出端的纹波在限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有如您所述看到振荡、则不会出现此类问题。 提出建议的主要原因是、与大多数电子电路一样、您不会免费获得太多。 始终需要进行权衡。 相位裕度和带宽(零交叉)是互补的。 如果您具有非常高的相位裕度、零交叉通常会低于电路所能达到的值、这将导致较慢的瞬态趋稳速度。

    45-60度推荐值在性能和稳定性之间实现了良好的平衡。