This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM2596:SIM lm2596

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569046/webench-lm2596-sim-lm2596

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:Webench

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

我想使用 lm2596创建一个小巧、简单的电路设计。 但是、我在 WebBench 中没有看到该部件

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TI 为用户提供了根据 WEBENCH 要求在 WEBENCH 中编辑原理图的选项。 在 LM2596产品文件夹的左下方 WEBENCH 窗口中、您可以输入设计规格。 WEBENCH 将为您创建符合这些规格的设计。 当您单击"Open Design"时、将打开一个单独的 WEBENCH 窗口。 在此窗口中、您可以看到原理图、相应的 BOM 列表和效率曲线、运行值和 WEBTHERM PCB 等 如果您更改"Optimization Tuning (优化调优)"、则原理图将自动更新、所有其他值(例如、OpVals、Efficiency 曲线等)将发生变化。

    如果您想更改原理图零部件、您可以单击原理图窗口、该窗口将放大并为您提供"编辑"选项。 您可以分别使用"IM Export"和"CAD Export"功能编辑原理图并将其导出以用于仿真或 PCB 设计。 仅需澄清一点、WEBENCH 不允许您通过放置 PSPICE 或 TINA-TI 等组件从头开始创建设计。 如果您正在寻找该选项、您始终可以在这些工具中导入我们的模型并创建您自己的原理图。  

    希望这些信息有所帮助。 如果您有一些具体问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。