This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / TPS563210:低侧 MOSFT GO 短路

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569079/webench-tps563210-low-side-mosft-go-in-short-circuit

器件型号:TPS563210

工具/软件:Webench

您好!

我制造基于12V 至3.3V TPS563210的非隔离式直流/直流、希望获得高性能。

FIRS PCB 工作正常、但在连接负载的情况下启动相当困难。 我解决了将 VSS 增大到47nF 的问题。

当我断开连接并连接相当休眠的电源时、器件会发出提示。

我重新使 PCB 的 Vin 和 GND 导线长度的缩短是相同的、工作正常、当我关闭和打开电源时、它会崩溃。

两个都有 GND 层。

如 Webench 所示、EN 直接连接至 VIN。 我是否必须将 RC 电路连接到 EN?

我附上我制作的原理图。

谢谢你