This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74CB3Q3253:需要在 LTSpice 或 PSpice 中对此进行 Spice 建模。 被 TI 告知要购买 PSpice、我确实这样做了:Cadence 说 Wu't work

Guru**** 2585795 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567344/tina-spice-sn74cb3q3253-need-to-spice-model-this-in-either-ltspice-or-pspice-was-told-by-ti-to-buy-pspice-and-i-did-cadence-says-won-t-work

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试 Spice 仿真该器件: SN74CB3Q3253。

TI 告知我需要购买 PSpice 才能运行加密模型、因为我的公司太小、无法使未加密模型接受 NDA。

购买了 PSpice、Cadence 说 TI 模型不起作用、因为它是 HSpice 模型。

我需要运行一些非 TI 晶体管等、并在 LTSpice 和 PSpice 中运行这些模型。

我需要帮助、以便在任何环境中为我的电路运行一个 Spice 仿真。

我愿意签署 NDA 以使此模型不加密。

我投入了时间和工具资金、无法使其正常工作。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我叫 Emrys Maier。 我是 TI 标准逻辑产品组的应用工程师、我想为您提供帮助。

    您可以通过 emrys (位于) TI.com 直接向我发送电子邮件吗? 我想详细介绍一下您的项目以及发生的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    我会给你一个电话

    此致、

    John