This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54719:提供用于仿真的 TINA 模型

Guru**** 2549710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54719, LM25116, TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567999/tina-spice-tps54719-availability-of-the-tina-model-for-simulation

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM25116TPS54519

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

1.在 TPS54719器件的链接中只能看到 PSpice 模型。 但无法获取 TINA 仿真模型。

2.在 TINA 工具中使用此 PSpice 模型是否有任何选项?

3.是否可以将 WebBench 设计加载到 TINA 工具中?

我已经在 WebBench 中构建了我们的设计、我正在尝试在 TINA 中进行相同的仿真、以了解其他一些值。

请帮我解决这个问题。

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    大多数电源器件的产品文件夹中的 PSpice 模型都经过加密、只能在 PSpice 版本15.7或更高版本中使用。 我将要求将 WEBENCH 中的仿真导出功能添加到 TPS54719中。 一旦可用、您就可以将 WEBENCH 设计直接导出到 TINA-TI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britt、

    感谢您的快速回复。

    我尝试根据我在另一个线程中读取的以下步骤将 PSpice 模型转换为 TINA

    "1.) 下载未加密的 PSpice 模型(基于时间的仿真的瞬态、交流仿真的平均值)

    2) 使用“新建宏向导”将 PSpice 模型导入 TINA-TI (工具->新建宏向导)。 为.tsm 文件命名、导航到将其保存在计算机上的.lib 文件、然后选择 LM25116_trans 模型并使用自动生成形状选项。

    3) 保存.tsm 文件并将其插入原理图中

    4) 根据 WEBENCH 设计创建原理图。"

    它给出了一个错误。 请参阅随附的图像。

    是否可以共享该器件的 TINA 模型、以便构建电路并进行仿真?

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我了解您的方法。 遗憾的是、根据之前的消息、模型是加密的、不能在 TINA-TI 中使用。 您必须具有未加密的 PSpice 模型才能遵循该方法。

    我们已将器件添加到 WEBENCH 中的仿真导出功能列表中。 将该功能添加到 WEBENCH 后、我将更新该帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britt、

    感谢后续行动。
    您是否可以建议在 WEBENCH 中添加同一系列的另一个 TPS54519器件?
    我们的设计中也使用了该稳压器。

    此致、
    Felix。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我们已经为 TPS54519器件提供了 TINA-TI 瞬态模型和多种参考设计。 请在 此处查看器件的"工具和软件"部分

    在 WEBENCH 上启用仿真导出功能后、我们将更新您的 TPS54719。  

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    TPS54719已在 WEBENCH 中针对 TINA-TI 仿真导出进行了更新。