This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM3429:输出电流调节

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568623/webench-lm3429-output-current-regulation

器件型号:LM3429

工具/软件:Webench

我将 LM3429用于恒流升压 LED 驱动器

VIN=11-30V

VOUT=36-40V

Iout= 1.5A

在12V 输入电压下、我没有1.5A 电流、最大输出电流为1.2A

在15V-30V 范围内 、我具有所需的输出电流1.5A

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我已创建两个 WEBENCH 设计供您参考:

    1. VIN @11-30V、Vout=40V、Iout =1.5A。 webench.ti.com/.../SDP.cgi

    2. VIN @ 11-30、Vout=39.6V、Iout=1.2A、 webench.ti.com/.../SDP.cgi

    Vout 电平由串联的 LED 数量和定义 Iout 的并联灯串数量决定。 如果您想了解有关 WEBENCH 的更多信息、面板顶部有一个帮助按钮、可将您转至帮助信息页面。