This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:在 Webench 上仿真时遇到问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568109/tps55340-trouble-simulating-on-webench

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61175

大家好、

我们将 TPS55340和 TPS61175视为提供输入电压为11.2-17.4V 的12V、3A 电源轨的潜在候选器件。

当尝试使用任一器件进行 Webench 仿真时、我收到错误消息:"Design cannot be created with this device (无法使用此器件创建设计)"。  请按"确定"并从列表中选择其他设备"

我能否获得具有该输入电压范围的该电源轨?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少对于 TPS55340、Webench 仅支持升压拓扑。 不确定 TPS61175。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 请注意、Webench 模型只能支持升压拓扑。 您是否知道该器件是否能够提供该电压轨?

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以将 TPS55340用作 SEPIC 来支持此应用。 下面是指向 SEPIC EVM 的链接。 本页还提供了一些有关如何以这种方式使用部件的其他文档。 不过、通过一些简单的数学计算、我相信它可能略低于3A 的要求、并且在输入电压最低的情况下它将接近2A。 如果3A 是绝对必须的、我相信需要一个具有外部 FET 的控制器。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

     TPS55340 和 TPS61175 均作为升压拓扑在 WEBENCH 中实现、而 您的条件(具有11.2-17.4V 输入的12V、3A 电源轨)则需要 SEPIC 或降压-升压拓扑。 您可以在 WEBENCH 搜索中输入条件以查找合适的器件。 或者、您可以使用 Anthony 的想法、从这些器件中创建 SEPIC 设计。

    感谢您选择 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢苏里南和安东尼的建议。 TPS55340似乎无法提供我们想要的3A。 、您是否知道 TPS61175是否也会短路?

    此外、我们可能还应该在页面上的某个位置指明、Webench 将仅作为升压器件提供有关此器件的建议、即使它们都可以作为 SEPICs 实现。

    此致、

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    感谢这一建议;它被认为是未来发展的一个想法。  有人会很快回答您有关 TPS61175的问题。

    苏里南人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61175只支持低于 TPS55340的电压。 它具有比 TPS55340更低的峰值电流限制。 通过快速计算、3A 时需要峰值电流约为8A 的升压