This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54560-Q1:TINA 仿真问题(未找到工作点)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568537/tina-spice-tps54560-q1-tina-simulation-problem-operating-point-not-found

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54560

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用 TPS54560的 TINA 仿真工具来评估补偿网络。 该仿真在 WEBENCH 设计(瞬态和交流响应)中工作正常、但 在修改交流响应设计(在瞬态响应中工作正常)时会产生一些错误。 尝试通过更改直流迭代数来对其进行调试、但无帮助。 随附了错误屏幕截图和修改的设计。

 e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4629302_5F00_16.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    您导出的 TINA-TI 设计是瞬态模型。 它不能用于交流仿真。 遗憾的是、我们无法使用 WEBENCH 导出交流模型、但是、您应该能够通过修改组件并运行波特图仿真来探索 WEBENCH 工具中的变化。

    我们在产品文件夹中确实有 PSpice 均值模型可供使用、但这只能在 PSpice 中使用。