This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH5401:噪声图和信号到噪声图

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568390/tina-spice-lmh5401-noise-plot-and-signal-to-noise-plots

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

可能涉及的对象:

 有关 TINA 图的几个问题:

1)。 总噪声图表示什么? 即在带宽上集成噪声?

2)。 信噪比图是否表示信号输出与系统总噪声之比? 即信号输出与总噪声输入+噪声输出的比值

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢深入了解 TINA 的噪声计算行为。 在 TINA 中、您可以获得四个噪声图、您可以使用这些图来检查电路的噪声。 这四种类型的噪声是:

    1. 输入噪声
    2. 输出噪声
    3. 总噪声
    4. SNR

    第1项和第2项 绘制了电路噪声在频率范围内的点噪声或频谱密度。 第3项和第4项绘制了电路在带宽范围内的集成输出噪声。 图4显示了积分 SNR、其中 SNR 频谱密度 的计算公式如下:

    20 log (Vout/Vnoise)

    这是频率范围内的积分。 您可以使用1V 的标准化输出电压将总噪声与 SNR 噪声相关联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bonnie!

     感谢您的解释。

    我还有几个问题:

    1)。  如何从线性技术器件导入 SPICE 模型?

    2)。 我如何只能在每个图中显示一个图而不是多个图? (仅对绿图感兴趣、请参阅下文)

    谢谢


    艺术

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    单击此处获取 有关 将 PSpice 文件导入到 TINA 中的一些帮助。 除了这种欺骗、您还需要在电路中放置一个放大器符号、右键单击模型并"输入宏"。 在出现的屏幕中、放置您的 PSpice 模型代码。 此时、您可以继续进行仿真。

    关于您发布的图形、在我看来、您的电路中有两米。 如果您只对绿色图感兴趣、则可以单击它并删除。 另一个选项是 绘制曲线、您将在该点找到每个图所代表的内容。 要移除 不需要的仪表引脚、您可以在图形中删除该曲线、也可以删除电路中的仪表引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bonnie!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    不用客气。 祝您在未来的 TINA 探险中一切顺利。