This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC7812B:AMC7812B IBIS 模型问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568226/tina-spice-amc7812b-amc7812b-ibis-model-question

器件型号:AMC7812B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我在 AMC7812B IBIS 模型仿真中有疑问。

1. c_comp:数据表中没有输入电容信息。 请检查 IBIS 模型中的当前 C_comp 值是否与实际器件/数据相同。

工作温度:IBIS 模型和数据表温度信息 不同。 请检查一下。

3.下拉:输入电压为-VCC ~ 2VCC,0V 时为0A,但电流很小。 通常这是数字错误、但需要检查。

谢谢你。

此致、

Jade