This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC20520:Tina/Spice/UCC20520:

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567753/tina-spice-ucc20520-tina-spice-ucc20520

器件型号:UCC20520
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我无法从 UCC20520_TRANS.lib 文件创建 TINA 宏。

我会转到您选择要分配的形状的位置。

我选择"自动生成形状"、选择"下一步"、然后得到以下语法错误:

缺少语法元素。 线路: #62

X_M13  N17088411 N17110038 VSSA LOWMOS 参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    请找到随附的从 UCC20520_TRANS.lib 文件生成的 TINA-TI 宏文件。 在将 PSPICE 模型文件导入到 TINA-TI 时、有时会出现一个轻微的语法问题。

    如果您在使用宏文件时遇到任何问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../UCC20520_5F00_TRANS.TSM

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模型存在收敛问题。

    我输入的是20kHz PWM 信号,不会收敛。

    我将20kHz PWM 信号更改为20kHz 方波、该部件仅在 DT 电阻器为49.9K、450K 时收敛。
    如果模型收敛于49.9K 和450K 之间的 DT 电阻器值、则会发生命中或缺失。

    此致、

    Keith Pant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我无法解决收敛问题、除非我仔细查看您使用的实际原理图。 它并非总是模型、而是收敛问题的错。 有时、它是原理图、有时参数设置会限制您为可接受的时间步长、增量电流和电压值而设置的范围、从而导致收敛问题。

    您可以在此处分享 TINA-TI 原理图吗? 我将详细介绍一下如何解决您所面临的收敛问题。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。