This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench:IAR

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567819/webench-iar

工具/软件:Webench

致命错误[LMS001]:许可证检查失败。 使用 IAR 许可证管理器解决问题。

arm.EW 的许可证。

[许可检查:2.14.2.842、RMS:8.5.2.0015、特性:ARM.EW.COMPILER、版本:1.10]

编译器用于较旧版本的产品。

这就是我面临的问题。 尽管我卸载了 IAR Workbench 并 再次开始安装、但仍然遇到相同的错误。 plz 将回复发送给 chinnimaddukuri@gmail.com。

me..plz 的迫切需求很快就能解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavani、

    您似乎已经混淆了 TI 的“IAR Workbench”和“WEBENCH”。 IAR Workbench 是用于 MCU/MP 的开发软件、而我们的 WEBENCH 则用于电子电路/系统开发和仿真。 在本例中、您必须向 IAR Systems 寻求帮助。

    很抱歉、在这种情况下我们无法提供帮助。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。