This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014未显示在 Web Bench 中

Guru**** 1999175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568061/lmr62014-not-showing-up-in-web-bench

主题中讨论的其他器件:LMR62014

当我进入 WEBENCH 并输入 V-in = 3.0V min、4.0V max、V-out = 5.0V/100mA 时、会显示一个控制器列表、但没有 LMR62014。 我看到其他人在 WEBENCH 中使用了 LMR62014、那么 LMR62014如何不会为我显示呢?

谢谢、

兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、

    列表中显示了我的状态。 我使用了排序功能:

    或者、您可以直接从 LMR62014的产品文件夹进入设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了"显示其他器件"、LMR62014随即出现。 我还根据您的建议从产品文件夹中打开了"立即仿真"、这也是可行的。 当我从 WEBENCH 开始时、它不会出现什么奇怪的现象。 我将关闭该问题。