This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2626:与 TINA 同时出现同相电路输出基准压降

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566987/tina-spice-opa2626-noninverting-circuit-output-reference-voltage-drop-with-tina

器件型号:OPA2626
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 OPA2626 (626)制作了同相运算放大器电路、并使用 Tina 进行了测试

基准电压为1.65V、输入信号从1.65V 摆动2mV PP。 增益为100

但是、当我更改基准寄存器值(相同的增益)时、输出共模(基准)电压会下降(信号被正确放大)

当我将 Tina 中的运算放大器更改为基本运算放大器时、不会发生输出电压基准压降

请参阅下面的 Tina 原理图和波形、并让我知道我的缺失点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    请将您的 TINA 原理图上传到此主题吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅附件

    感谢 youe2e.ti.com/.../Hayden-OPA626.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    感谢您提供原理图。
     通过添加一些电压和电流探针并运行直流工作点仿真、您的原理图得到了修订。
    如下图所示。

    该图显示 了模型在反相引脚上的输入偏置电流 约为2uA、这符合器件数据表中的规格。
    大多数2uA 偏置电流流经100k 反馈电阻器。
    这会导致相对于反相引脚上的电压(= 1.65V)的0.2V 压降。
    因此得到的输出电压为 VOUT = VREF - IIB*RF = 1.65 - 2uA*100k = 1.45V。

    当使用1k 反馈电阻器时、压降为2mV、这太小、无法在 TINA 显示屏上轻松显示。

    但愿这对您有所帮助。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记在我的上次重播中附加图形。
    对此表示歉意
    John