This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM25085A:LM25085A Webench 错误

Guru**** 2928170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567969/webench-lm25085a-lm25085a-webench-bug

器件型号:LM25085A

工具/软件:Webench

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/WEBENCH 电源和模拟设计环境/ WEBENCH 电源设计/电源设计器问题/

您好!

在运行 webench 设计时、webench 出现了 Rfb1、Rfb2的错误输出电压设置比。 由于这些电阻器也是纹波抑制网络的一部分、因此我更喜欢使用优化的 webench 值、而不是简单地使用数据表公式 Rfb2/Rfb1 =(Vout/1.25)- 1

Webench 指定了805欧姆和10K 欧姆、很明显、12伏输出的比率是错误的。

Martin Risso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您能否仔细检查计算结果? 基准电压应为0.9V、而不是1.25V。 根据0.9V、计算是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    第18页的数据表公式15肯定会显示1.25伏???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    O.K.、我刚刚发现"A"版本有0.9伏特基准、而非"A"版本有1.25伏特基准。 很抱歉造成混淆。