This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25037:需要 LM25037的 LTSpice 模型

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567992/tina-spice-lm25037-desire-ltspice-model-for-lm25037

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

香榭丽舍

我正在尝试为 LM25037获取 LTSpice 模型、或为我的客户获取未加密 PSPICE 模型。  他们不使用任何 Orcard 开发工具、因此加密模型不能供他们使用。  我认为这只是一项翻译工作;但坦白地说、我对任何工具的了解不够充分、无法进行评估。  我们与客户签订了每一份可以想象的 NDA、因此如果我们可以为获取模型提供资金、就可以处理这方面的问题。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高雷达、

    我们为 TI 应用和销售团队提供了向客户申请未加密模型的标准程序。 请给我发送一封电子邮件至 mahavir@ti.com、我会再给你。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。